990-5452L-032

ทำการทดสอบแบตเตอรี่

สิ่งที่ต้องทำก่อน:

  • จะมีการชาร์จแบตเตอรี่เกินกว่า 50%

  • ระยะเวลาใช้งานจะต้องมากกว่า 4 นาที

  • โหมดการทำงานจะต้องเป็นโหมดทำงานปกติ ECOnversion หรือ ECO

  • โหมดการทำงานของระบบจะต้องเป็นโหมดทำงานปกติ ECOnversion หรือ ECO

คุณสมบัตินี้จะทำการทดสอบหลายรายการสำหรับแบตเตอรี่ เช่น ตรวจสอบฟิวส์ขาด ตรวจหาแบตเตอรี่พลังงานอ่อน การทดสอบนี้จะปล่อยประจุแบตเตอรี่ และใช้ประมาณ 10% จากความจุรวม หมายถึง หากคุณมีระยะการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที จะใช้เวลาในการทดสอบเป็นเวลา 1 นาที ทดสอบแบตเตอรี่  สามารถตั้งค่าเพื่อทำงานโดยอัตโนมัติในการเว้นช่วงเวลาที่ต่างกัน (ตั้งแต่รายสัปดาห์และไปจนถึงหนึ่งปีต่อครั้ง)

  1. จากหน้าจอหลักบนจอแสดงผล ให้เลือก การทดสอบ > การทดสอบแบตเตอรี่
  2. แตะที่ปุ่ม เริ่มต้นการทดสอบแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง
    หมายเหตูู: หากคุณต้องการหยุดการทดสอบแบตเตอรี่ในตัวเอง ให้กดปุ่ม ยกเลิกการทดสอบแบตเตอรี่ด้วยตนเอง
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?