990-5452M-025

Przeprowadzenie testu baterii

Wymogi wstępne:

  • Bateria musi być naładowania w ponad 50%.

  • Dostępny czas pracy musi wynosić ponad 4 minuty.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na normalny, eConversion lub EKO.

  • Tryb pracy musi być ustawiony na normlany, eConversion, lub EKO.

Ta funkcja przeprowadza kilka testów baterii, takich jak kontrola bezpiecznika, wykrywanie słabych baterii. Test wpłynie na poziom naładowania baterii i wykorzystane zostanie ok. 10% jej pojemności. Oznacza to, że jeżeli pozostało 10 minut czasu pracy, test potrwa 1 minutę. Test baterii można ustawić do automatycznego uruchamiania w różnych przedziałach czasu (od tygodniowych do raz na rok).

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Testy > Test baterii.
  2. Dotknij przycisk Rozpocznij auto-test baterii.
    UWAGA: Jeżeli chcesz ręcznie zatrzymać auto-test baterii, naciśnij przycisk Przerwij auto-test baterii.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?