990-5452N-017

Test della batteria

Prerequisiti:

  • Le batterie devono avere una carica di almeno il 50%.

  • L'autonomia disponibile deve essere di almeno 4 minuti.

  • La modalità operativa deve essere il funzionamento normale, eConversion o ECO.

  • La modalità operativa del sistema deve essere normale, eConversion o ECO.

Questa funzione esegue diverse verifiche sulle batterie, come il controllo dei fusibili bruciati o il rilevamento di batterie scariche. Il test scarica la batteria e utilizza all'incirca il 10% della capacità totale. In pratica, se si hanno 10 minuti di autonomia, il test durerà 1 minuto. È possibile impostare il Test della batteria in modo che venga eseguito automaticamente a diversi intervalli di tempo (da una volta alla settimana a una volta all'anno).

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Verifiche > Test della batteria.
  2. Toccare il pulsante Avvia test automatico batteria.
    NOTA: se si desidera arrestare manualmente il test automatico, toccare il pulsante Annulla test automatico batteria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?