990-5452L-012

Exécution d'un test de batterie

Conditions requises :

  • Les batteries doivent être chargées à plus de 50 %.

  • L'autonomie disponible doit être supérieure à 4 minutes.

  • Le mode de fonctionnement doit être le mode normal, eConversion ou ECO.

  • Le mode de fonctionnement du système doit être le mode normal, eConversion ou ECO.

Cette fonctionnalité effectue un certain nombre de tests sur les batteries, tels que la vérification des fusibles disjonctés ou la détection de batterie faible. Le test décharge la batterie et utilise environ 10 % de la capacité totale. Cela signifie que si vous disposez de 10 minutes d'autonomie, le test s'exécute pendant 1 minute. Le Test de la batterie peut être défini pour s'exécuter automatiquement à différentes fréquences (d'une fois par semaine à une fois par an).

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Tests > Test de la batterie.
  2. Appuyez sur le bouton Démarrer l'autotest de la batterie.
    NOTE: Si vous souhaitez arrêter manuellement l'autotest de la batterie, appuyez sur le bouton Annuler l'autotest de la batterie.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?