Realizar una prueba de batería
Requisitos previos:
-
Las baterías deben estar cargadas a más del 50%.
-
El tiempo de autonomía disponible debe ser superior a 4 minutos.
-
El funcionamiento debe ser en los modos normal, eConversion o ECO.
-
El funcionamiento debe ser en los modos normal, eConversion o ECO.
Esta función lleva a cabo una serie de pruebas en las baterías, como comprobación de fusibles fundidos o detección de baterías débiles. La prueba descargará la baterías y usará un 10% de la capacidad total. Esto significa que si tiene 10 minutos de autonomía, las prueba se ejecutará durante 1 minuto. La Prueba de batería se puede configurar para que se ejecute de manera automática de acuerdo con un intervalo de tiempo específico (desde cada semana hasta una vez al año).
- En la pantalla de inicio, seleccione .
- Pulse el botón Iniciar autocomprobación
de batería.NOTA: Si desea detener la autocomprobación manualmente, pulse el botón Anular autocomprobación de batería.