990-55222C-007

Δοκιμές

Το σύστημα UPS είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τις ακόλουθες δοκιμές προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή απόδοση του συστήματος:

  • Βομβητής

  • LED κατάστασης

  • Λυχνία ασφαλειοδιακόπτη

  • Λωρίδα LED

  • Μπαταρία

  • Βαθμονόμηση χρόνου εκτέλεσης

Δείτε τις ενότητες Έναρξη δοκιμής βαθμονόμησης χρόνου λειτουργίας και Έναρξη δοκιμής μπαταρίας για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις αυτών των δοκιμών.

  1. Αγγίξτε Συντήρηση. Στη συνέχεια, αγγίξτε το κουμπί της λειτουργίας για να ξεκινήσει η δοκιμή της λειτουργίας.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.