990-55222D-037

查看日志

  1. 点击日志。日志中会显示最新的 100 个事件,按从新到旧的顺序排列。
    1. 点击箭头按钮可转到下一页或上一页。
    2. 点击双箭头按钮可转到第一页或最后一页。
    3. 点击回收站按钮可删除日志中存储的所有事件。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.