990-55222B-019

UPS 보고서를 USB 장치로 내보내기

  1. 유지보수 > UPS 보고서를 선택합니다.
  2. 전면 도어를 엽니다.
  3. USB 장치를 시스템 레벨 컨트롤러의 USB 포트 1에 삽입합니다.
  4. 디스플레이의 내보내기를 누릅니다.
    주의: 내보내기 프로세스가 완료될 때까지 USB 장치를 제거하지 마십시오.
  5. UPS 보고서를 Schneider Electric 고객 지원 센터로 보내십시오.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?