990-55222D-019

UPS 작동 모드별 상태 LED 조명

디스플레이가 작동하지 않으면 시스템 레벨 컨트롤러의 상태 LED를 통해 UPS 작동 모드를 볼 수 있습니다.

  • 녹색 LED는 기능이 활성화되었음을 의미합니다.

  • 꺼짐 LED는 기능이 비활성화되었음을 의미합니다.

  • 빨간색 LED(그림에서는 회색)는 기능이 작동하지 않거나 알람 상태에 있음을 의미합니다.

이중 변환(정상 작동)
eConversion 모드
배터리 작동(바이패스가 가능한 이중 입력 전원에서)
배터리 작동(바이패스가 불가능한 이중 입력 전원 또는 단일 입력 전원에서)
자동 스태틱 바이패스 작동
수동 스태틱 바이패스 작동
ECO 모드
스태틱 바이패스 대기 작동


꺼짐 모드
 
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.