990-55222D-019

유지보수 바이패스 작동에서 UPS 시스템 시작

주의: 연결된 차단 장치 표시등이 켜져 있을 때만 차단 장치를 작동하십시오.
  1. 열려 있는 경우 장치 입력 차단 장치 UIB를 닫습니다.
    디스플레이가 켜집니다. 재부팅 시퀀스는 약 3분 동안 지속됩니다.
  2. 안내 시퀀스를 사용하여 UPS 시스템을 시작합니다.
    • 단일 UPS 시스템: 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 시작을 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
    • 병렬 UPS 시스템: 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 시작을 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.