990-55222D-019

권장 PPE(개인 보호 장비)

장치의 가장 바깥쪽 전면 도어를 여는 모든 절차에 대해 Schneider Electric은 다음과 같은 PPE(개인 보호 장비)를 최소한으로 사용할 것을 권장합니다.

  • 불연성 면 의류

  • 눈 보호 장치(예: 안경 또는 고글)

  • 안전화

  • 현지 또는 국가 규정에서 요구하거나 권장하는 모든 개인 보호 장비

주의
부상 위험
이 장비를 작동하거나 유지보수하기 전에 항상 위험 평가를 수행하십시오. 적절한 개인 보호 장비를 사용하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.