990-55222D-019

배터리 솔루션 구성

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
배터리 설정은 배터리에 대한 지식, 배터리 구성 및 필요한 사전 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 사람만 구성할 수 있습니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 구성 > 배터리를 누릅니다.
  2. 배터리 솔루션 유형은 다음과 같이 표시됩니다.
    • Schneider Electric의 표준 배터리 솔루션이 있는 경우 표준으로 표시됩니다. 즉 사용자별 배터리 구성에 대한 상업 참조가 표시됩니다.
    • 사용자 정의 배터리 솔루션이 있는 경우 사용자 정의로 표시됩니다.
  3. 일반 설정을 누르고 다음 매개변수를 설정합니다.
    주의: 각 페이지에서 확인을 눌러 설정을 저장하고 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
    배터리 차단기에 연결된 배터리 캐비닛 수 배터리 차단 장치에 연결된 배터리 캐비닛 수를 표시합니다. Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
    낮은 런타임 경고(초) 낮은 런타임 경고를 활성화하는 남은 런타임에 대한 임계값을 설정합니다.
    용량 충전(%) UPS 공칭 전력 정격의 최대 용량 충전(%)을 설정합니다.
    온도 모니터링 온도 모니터링이 활성화되어 있는지 표시합니다. Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
    온도 센서 #1/온도 센서 #2 온도 센서의 존재를 표시합니다. Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
    최소 임계값 허용되는 최저 배터리 온도를 섭씨 또는 화씨로 설정합니다. 온도가 이 임계값보다 낮으면 알람이 발동합니다.
    최대 임계값 허용되는 최고 배터리 온도를 섭씨 또는 화씨로 설정합니다. 온도가 이 임계값보다 높으면 알람이 발동합니다.
    충전기 자동 부스트 모드 충전기 자동 부스트 모드를 표시합니다. 이 기능은 시스템이 배터리 작동 상태가 되면 자동으로 충전기를 충전기 부스트 모드로 전환합니다. Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
    주기적 충전 모드 주기적 충전 모드를 표시합니다.

    주기적 충전 중에 시스템은 부동 충전과 휴식 기간을 주기적으로 반복합니다. 이 기능은 영구적 부동 충전을 수행하여 배터리에 무리를 주지 않으면서도 배터리 충전 상태를 지속적으로 유지합니다.

    Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
    테스트 간격 주기 UPS의 배터리 테스트 주기를 설정합니다.
    테스트 요일 배터리 테스트를 실행할 요일을 설정합니다.
    시작 시간(시:분) 배터리 테스트를 실행할 시간을 설정합니다.
    수동 배터리 자체 테스트 모드 실행할 배터리 테스트 유형 (용량 기준 또는 전압/시간 기준)을 설정합니다. 용량 기준은 배터리를 방전시키며 전체 용량의 약 10%를 사용합니다.
    전압/시간 기준은 설정된 시간 또는 전압으로 배터리를 방전시킵니다.
    시간 제한(분)/전압 제한(V) 배터리 테스트 유형을 전압/시간 기준으로 선택한 경우 시간 제한 또는 전압 제한을 설정합니다.
  4. 사용자 정의 배터리 솔루션의 경우만: 다음 설정을 보려면 특정 설정을 누릅니다.
    주의: 이 설정은 Schneider Electric 서비스를 통해서만 구성할 수 있습니다.
    배터리 유형 구성된 배터리 유형을 표시합니다.
    배터리 중간 지점 연결됨 배터리 중간 지점이 연결되어 있는지 표시합니다.
    온도 모니터링 사용 안 함 온도 모니터링이 비활성화되어 있는지 표시합니다.
    부스트 충전 허용 부스트 충전이 허용되는지 표시합니다.

    부스트 충전을 사용하면 방전된 배터리의 신속한 복구를 위한 급속 충전을 수행할 수 있습니다.

    배터리 과방전 허용 배터리 과방전이 허용되는지 표시합니다. 배터리 작동 시 과방전 기능을 통해 배터리를 일반적으로 권장되는 값보다 낮은 전압 수준으로 방전시킬 수 있습니다. 참고로 이 경우 배터리가 손상될 수 있습니다.
    배터리 자동 연결 해제 사용 배터리 자동 연결 해제가 활성화되어 있는지 표시합니다. UPS 출력이 꺼지고 배터리를 충전할 능력이 없으면 이 기능은 배터리 차단 장치를 트립하여 다음 시간 동안 배터리의 과방전을 방지합니다.
    • 2주

    • 배터리 부족 종료 수준보다 낮은 배터리 셀 전압의 경우 10분

    블록 당 배터리 용량(Ah) 각 배터리 차단 장치에 연결된 배터리 뱅크에 대해 배터리 블록당 배터리 용량을 암페어 시간으로 표시합니다.
    병렬 배터리 스트링 수 각 배터리 차단 장치에 연결된 배터리 뱅크에 대해 병렬로 연결된 배터리 스트링 수를 표시합니다.
    스트링 당 배터리 수 배터리 스트링 당 배터리 수를 표시합니다.
    블록 당 배터리 셀 수 배터리 블록 당 배터리 셀 수를 표시합니다.
    배터리 셀 당 DC 전압(V) 부동 전압을 표시합니다.

    부동 충전은 모든 배터리 유형에 사용 가능한 기본 충전 기능이며 충전기에 의해 자동으로 시작됩니다.

    부스트 전압을 표시합니다.

    부스트 충전을 사용하면 방전된 배터리의 신속한 복구를 위한 급속 충전을 수행할 수 있습니다.

    균등 전압을 표시합니다.

    균등 충전은 편향된 개방 셀 배터리를 균등화할 때 사용합니다. 가능한 최고 충전 전압 수준을 사용할 수 있는 충전 방식입니다. 균등 충전을 수행하면 충전 완료 후 반드시 교체해야 하는 개방 셀 배터리의 경우 물이 증발되는 현상이 발생합니다.

    충전 시간(초) 부스트 충전 및 균등 충전의 충전 기간을 초 단위로 표시합니다.
    공칭 배터리 셀 전압(V) 배터리 셀당 공칭 전압 수준을 표시합니다.
    배터리 셀 당 DC 셧다운 전압(V) 배터리 종료 시점에 대한 전압 수준을 각 배터리 셀 기준으로 표시합니다.
    정상 온도 정상 온도를 섭씨 또는 화씨로 표시합니다.
    충전 전류율 충전 전류율을 표시합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.