990-55222D-019

USB 장치에서 UPS 설정 복원

주의: UPS는 최초에 동일한 UPS로부터 저장된 설정만 허용할 수 있습니다. 다른 UPS에서 저장된 설정은 다시 사용할 수 없습니다.
설정은 UPS가 유지보수 바이패스 작동이거나 꺼짐 모드인 경우에만 복원됩니다.
  1. 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 종료 또는 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 종료를 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
    주의: 시퀀스 종료 마지막에 장치 입력 차단 장치 UIB를 열지 마십시오. 그럴 경우 디스플레이의 전력이 차단됩니다.
  2. 구성 > 저장/복원을 선택합니다.
  3. 전면 도어를 엽니다.
  4. USB 장치를 시스템 레벨 컨트롤러의 USB 포트 1에 삽입합니다.
  5. 복원을 눌러 USB 장치에서 저장된 UPS 설정을 실행합니다. 시스템 레벨 컨트롤러가 자동으로 재부팅될 때까지 대기합니다.
    주의: 복원 프로세스가 완료될 때까지 USB 장치를 제거하지 마십시오.
  6. 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 시작 또는 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 시작을 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.