990-55222D-019

Live Swap: 전원 모듈 추가, 제거 또는 교체

주의: 이 UPS는 모든 작동 모드(Live Swap)에서 파워모듈 삽입 및 제거를 위해 설계 및 평가되었습니다. 이 페이지에서는 Live Swap 수행 방법에 대한 제조업체의 지침을 상세히 설명합니다.
주의: 제품 지침에 따라 설치하고 처음 시운전 시 사고 에너지는 <1.2cal/cm2입니다. 사고 에너지는 캐비닛 전면으로부터 200mm 떨어진 위치에서 측정됩니다.

고지 사항:

  • 전기 장비를 설치, 작동, 서비스, 유지 보수, 교체하거나 유사한 작업을 수행하는 데 필요한 권한(예: 면허, 허가 또는 인증)을 보유한 적절한 자격을 갖추고 훈련되었으며 경험이 많고 능숙한 기술자만 이러한 작업을 수행해야 합니다. 모든 작업은 위험을 일으키지 않는 방식으로 PPE(적절한 개인 보호 장비)를 착용하여 수행해야 합니다. 

  • 사용자는 이 장비를 사용하고 작업을 수행하거나 전기 장비에서 또는 그 근처에서 작업을 수행하도록 허용할 때 제조업체의 지침, 사용자 설명서 및 모든 관련 법률, 규정, 표준 및 지침을 준수해야 합니다.

  • Schneider Electric 또는 그 계열사는 이 장비를 부적절하게 사용하거나 위의 요구 사항을 준수하지 않아 발생하는 모든 청구, 비용, 손실, 손해, 사망 또는 부상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • UPS에 Live Swap 라벨이 있는지 확인하십시오.
  • UPS에 Live Swap 라벨이 없는 경우 UPS를 유지보수 바이패스 작동으로 전환하거나 파워모듈을 삽입 또는 제거하기 전에 꺼야 합니다.
  • 적절한 개인 보호 장비를 착용하고 안전한 전기 작업 방식을 따릅니다.
  • 파워모듈 삽입 및 제거는 전기 작업에 대한 지식과 필수 주의 사항을 숙지한 자격을 갖춘 기술자만 수행할 수 있습니다. 비자격자가 접근하지 못하도록 하십시오.
  • 이 절차에서는 전면 도어를 열어야 합니다. 이 절차를 진행하는 동안 다른 모든 도어와 커버는 닫혀 있고 고정되어 있어야 합니다.
  • 이 절차를 수행하기 전에 UPS가 움직이지 않도록 고정되었는지 확인하십시오.
  • 유지보수 또는 설치에 문제의 징후가 보이면 이 절차를 진행하지 마십시오.
  • 실수로 떨어뜨리거나, 파손, 침수, 오염, 감염, 또는 손상된 파워모듈을 설치하지 마십시오.
  • 작동 상태를 알 수 없는 파워모듈을 설치하지 마십시오.
  • 시스템에 전원이 공급되는 동안 캐비닛 전면으로부터 최소 거리를 200mm로 유지하십시오.
  • 빈 파워모듈 슬롯 내에서 도구를 사용하지 마십시오.
  • 빈 파워모듈 슬롯에 접근하지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
경고
장비 손상 위험
  • 파워모듈은 실내 온도 -25~55°C, 0~95% 비응결 습도에서 보관하십시오.
  • 파워모듈을 구매 당시의 보호 포장에 보관하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
경고
고중량
파워모듈은 무겁습니다(54kg). 적절한 리프팅 장비와 숙련된 인력을 통해 파워모듈을 들어 올리고 취급하십시오. 본 절차에 표시된 대로 시저 리프팅 카트 또는 이와 유사하며 적절한 리프팅 장비를 사용하는 것이 좋습니다. 세부 사항은 권장 시저 리프링 카트 사양을 참조하십시오. 리프팅 장비를 사용할 수 없는 경우 세 사람이 파워모듈을 들어 올리고 취급해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
경고
부상 위험
파워모듈을 서로 겹쳐 쌓지 마십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.
주의
과부하 및 잠재적으로 뜨거운 표면
파워모듈을 다룰 때는 보호 장갑과 안전화를 착용하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의 사항
설치 과부하 위험
UPS에 더 많은 파워모듈을 설치하기 전에 정격 전원 용량 증가에 맞게 설치 크기가 올바르게 조정되었는지 확인하십시오. 설치 크기를 잘못 조정하면 설치 과부하가 발생할 수 있습니다. 상위단 및 하위단 보호, 케이블 크기 등에 대한 요구 사항은 설치 설명서를 참조하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의 사항
부하 강하 위험
UPS에서 파워모듈을 제거하기 전에 남아있는 파워모듈이 부하를 지원하는지 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 파워모듈 슬롯은 항상 가장 낮은 위치 번호에서 높은 번호순으로 채워야 합니다. 파워모듈을 추가할 때는 가장 낮은 빈 위치 번호에 설치하십시오. 파워모듈의 수를 줄일 때는 채워져 있는 가장 높은 위치 번호부터 제거하십시오.

권장 시저 리프링 카트 사양

리프팅 무게 용량: 최소 80kg
리프팅 높이 범위(최저 파워모듈 위치에서 최고 파워모듈 위치까지): 100mm~650mm
테이블 크기: 최소 700mm x 450mm
소재: 브레이크가 탑재된 견고한 바퀴형 스틸 프레임
CE/GS 승인
  1. 설치된 파워모듈을 제거합니다.
    1. 사용 스위치를 꺼짐(잠금 해제) 위치로 설정합니다. 파워모듈에서 나사 4개를 분리하고 나사는 보관합니다.
    2. 제공된 파워모듈 도구로 파워모듈 슬롯에서 해당 파워모듈을 빼냅니다. 표시된 대로 도구를 놓습니다.

      파워모듈 도구 - 필러 플레이트 옆 파워모듈

      파워모듈 도구 - 빈 슬롯 옆 파워모듈

      파워모듈 도구 - 파워모듈 옆 파워모듈

    3. 파워모듈을 반 정도 잡아 당깁니다. 파워모듈은 잠금 장치로 인해 완전히 꺼낼 수 없습니다.
    4. 파워모듈 오른쪽에 있는 해제 버튼을 눌러 적절한 시저 리프팅 카트로 파워모듈을 당겨 빼냅니다.
    5. 교체 파워모듈이 설치되지 않은 경우 다음을 수행하십시오. 빈 파워모듈 슬롯의 전면에 필러 플레이트를 설치합니다. 기존 파워모듈의 나사를 다시 사용합니다.
  2. 새 파워모듈을 설치합니다.
    1. 필러 플레이트가 있는 경우 빈 파워모듈 슬롯에서 제거합니다. 나중에 사용할 수 있도록 필러 플레이트와 나사를 보관합니다.
    2. 적절한 리프팅 카트를 사용하여 파워모듈을 올바른 높이로 들어 올린 다음 파워모듈 슬롯에 해당 파워모듈을 밀어 넣습니다.
    3. 파워모듈의 왼쪽과 오른쪽에 나사 4개를 설치합니다. 필터 플레이트와 기존 파워모듈의 나사를 다시 사용합니다.
    4. 파워모듈의 사용 스위치를 켜짐(잠금) 위치로 설정합니다.
    파워모듈은 자체 테스트를 수행하고 시스템에 따라 펌웨어를 자동으로 업그레이드하면 온라인 상태가 됩니다. 자체 테스트 중 디스플레이에 표시되는 UPS 작동 모드가 배터리 작동으로 잠깐 변경된 후 이전 작동 모드로 돌아갑니다.
위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 파워모듈 슬롯에는 파워모듈 또는 필러 플레이트가 설치되어 있어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.