990-55222D-037

将 UPS 报告导出到 USB 设备

  1. 选择维护 > UPS 报告
  2. 打开前门。
  3. 将 USB 设备插入系统级控制器的 USB 端口 1 中。
  4. 点击显示屏上的导出
    注: 在导出过程完成之前,请勿移除 USB 设备。
  5. 将 UPS 报告发送给施耐德电气客户支持部门。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.