990-55222D-019

병렬 시스템 개요

UIB 장치 입력 차단 장치
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단 장치
UOB 장치 출력 차단 장치
SIB 시스템 격리 차단 장치
BB 배터리 차단 장치
MBB 유지보수 바이패스 차단 장치
주의: Schneider Electric 문서에서 '차단 장치'는 구성에 따라 위치가 달라질 수 있으므로 회로 차단기 또는 스위치를 포괄하는 일반적인 용어로 사용됩니다. 개별 구성에 대한 세부 사항은 전기 도면 및/또는 각 차단 장치 전면에 표시된 기호를 참조하십시오.

Galaxy VXL은 용량 확장을 위해 최대 4개의 UPS를 병렬로 연결하여 사용할 수 있으며, 최대 4+1개의 UPS를 병렬로 연결하여 개별 UIB 및 SSIB를 갖춘 리던던시 시스템으로 구성할 수 있습니다.

병렬 시스템 - 단일 입력 전원

병렬 시스템 - 이중 입력 전원

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.