990-55222D-019

출력 릴레이 구성

  1. 구성 > 접점 및 릴레이를 누르고 구성할 출력 릴레이를 선택합니다.
  2. 지연(초)을 설정합니다.
  3. 전원 공급 확인 모드를 사용하려면 선택합니다. 기본은 사용 안 함 상태로 설정되어 있습니다.

    전원 공급 확인 모드를 사용하면 출력 릴레이가 활성화되고 출력 릴레이에 할당된 이벤트가 발생하면 비활성화됩니다. 일반적으로는 활성화되어 있습니다.

    전원 공급 확인 모드를 사용하지 않으면 출력 릴레이가 비활성화되고 출력 릴레이에 할당된 이벤트가 발생하면 활성화됩니다. 일반적으로는 비활성화되어 있습니다.

    전원 공급 확인 모드는 각 출력 릴레이에 대해 개별적으로 활성화해야 하며, 출력 릴레이의 작동 여부를 감지할 수 있습니다.

    • 출력 릴레이에 대한 전원 공급이 끊어지면 모든 출력 릴레이에 할당된 이벤트가 존재하는 것으로 표시됩니다.

    • 단일 출력 릴레이가 작동하지 않으면 단일 출력 릴레이에 할당된 이벤트가 존재하는 것으로 표시됩니다.

  4. 출력 릴레이에 할당할 이벤트를 선택합니다. 각 페이지에서 확인을 눌러 설정을 저장하고 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
    주의: 동일한 출력 릴레이에 여러 기능을 할당할 수 있습니다.
    UPS 일반 경보: UPS에 대한 경보가 있으면 출력이 발생합니다. UPS 유지보수 모드: UPS를 유지보수 모드로 전환하는 장치 출력 차단 장치 UOB가 열리면 출력이 발생합니다. UPS는 부하에 전원을 공급하지 않습니다.
    UPS 알림용 경보: UPS에 대한 정보 경보가 있으면 출력이 발생합니다. 외부 결함: UPS가 외부 결함을 감지하면 출력이 발생합니다.
    UPS 경고 경보: UPS에 대한 경고 경보가 있으면 출력이 발생합니다. 팬 작동 불능: 하나 이상의 팬이 작동 불능이면 출력이 발생합니다.
    UPS 위험 경보: UPS에 대한 위험 경보가 있으면 출력이 발생합니다. 배터리 전압이 낮음: 배터리 전압이 임계값 이하이면 출력이 발생합니다.
    시스템 일반 경보: 시스템에 대한 경보가 있으면 출력이 발생합니다. 배터리가 올바르게 작동하지 않음: 배터리가 올바르게 작동하지 않으면 출력이 발생합니다.
    시스템 알림용 경보: 시스템에 대한 정보 경보가 있으면 출력이 발생합니다. 배터리 연결이 해제됨: 배터리 연결이 해제되었거나 배터리 차단 장치가 열리면 출력이 발생합니다.
    시스템 경고 경보: 시스템에 대한 경고 경보가 있으면 출력이 발생합니다. 인버터 과부하: UPS가 인버터 작동 중에 있는 동안 과부하 조건이 있으면 출력이 발생합니다.
    시스템 위험 경보: 시스템에 대한 위험 경보가 있으면 출력이 발생합니다. 출력 과부하: UPS가 인버터 작동 또는 바이패스 작동 중에 있는 동안 과부하 조건이 있으면 출력이 발생합니다.
    UPS 정상 작동 중: UPS가 정상 작동 중이면 출력이 발생합니다. 입력이 허용 범위를 벗어남: 입력이 허용 오차를 벗어나면 출력이 발생합니다.
    UPS 배터리 작동 중: UPS가 배터리 작동 중이면 출력이 발생합니다. 바이패스가 허용 범위를 벗어남: 바이패스가 허용 범위를 벗어나면 출력이 발생합니다.
    UPS 스태틱 바이패스 작동 중: UPS가 수동 스태틱 바이패스 작동 또는 요청된 스태틱 바이패스 작동 중이면 출력이 발생합니다. 비상 전원 차단(EPO) 활성: 비상 전원 차단(EPO)이 활성화되면 출력이 발생합니다.
    UPS 유지보수 바이패스 작동 중: UPS가 내부 유지보수 바이패스 작동 또는 외부 유지보수 바이패스 작동 중이면 출력이 발생합니다.  
  5. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.