990-55222D-019

UPS 시스템을 유지보수 바이패스 작동으로 종료

주의: 연결된 차단 장치 표시등이 켜져 있을 때만 차단 장치를 작동하십시오.
  1. 안내 시퀀스를 사용하여 UPS 시스템을 종료합니다.
    • 단일 UPS 시스템: 제어 > 안내 시퀀스 > UPS 시스템 종료를 선택하고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
    • 병렬 UPS 시스템: 제어 > 안내 시퀀스 > 병렬 시스템에서 UPS 종료를 누르고 디스플레이에 보이는 단계를 따릅니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.