990-55222D-019

UPS 작동 모드별 LED 스트립 조명

사용 설정된 경우 전면 도어 상단의 LED 스트립에 UPS 상태가 표시될 수 있습니다.

  • 녹색 표시등은 UPS에 알람이 없다는 의미입니다.

  • 노란색 점멸 표시등은 경고 알람이 있다는 의미입니다.

  • 빨간색 점멸 표시등은 중요 알람이 있다는 의미입니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.