990-55222D-019

시스템 상태 정보 보기

  1. 상태를 누릅니다.
    1. 입력을 눌러 상태를 확인합니다.

      입력

      선간전압 ph-ph (ph-ph) 현재 입력 선간전압입니다.
      전류 AC 유틸리티 전원에서 공급되는 각 위상의 현재 입력 전류(A)입니다.
      주파수 현재 입력 주파수(Hz)입니다.
      상전압 ph-N(ph-N)* 현재 입력 상전압(V)입니다.
      총 전력 세 위상 모두에 대한 현재 총 유효 입력 전력(kW)입니다.
      전력 각 위상의 현재 입력 유효 전력(또는 실제 전력)(kW)입니다. 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 초래하는 전력 흐름의 부분입니다.
      피크 전류 현재 입력 피크 전류(A)
      역률 유효 전력 대 피상 전력 비율
      최대 RMS 전류 현재 최대 RMS 전류
      에너지 설치 이후 총 소비 전력입니다.
    2. 출력을 눌러 상태를 확인합니다.

      출력

      선간전압 ph-ph (ph-ph) 인버터의 출력 선간전압(V)입니다.
      전류 각 위상의 현재 출력 전류(A)입니다.
      주파수 현재 출력 주파수(Hz)입니다.
      상전압 ph-N(ph-N)* 인버터의 위상 대 중성 출력 전압(V)입니다.
      부하 현재 모든 위상에 사용되는 UPS 용량비(%)입니다. 가장 높은 위상 부하에 대한 부하비가 표시됩니다.
      중성 전류* 현재 출력 중성 전류(A)입니다.
      총 전력 세 위상 모두에 대한 현재 총 유효 출력 전력(kW)입니다.
      전력 각 위상의 현재 유효(또는 실제 전력) 출력 전력(kW)입니다. 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 초래하는 전력 흐름의 부분입니다.
      피크 전류 출력 피크 전류(A)입니다.
      역률 각 위상에 대한 현재 출력 역률입니다. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다.
      최대 RMS 전류 현재 최대 RMS 전류
      에너지 설치 시간 이후 총 공급 에너지
      파고율 각 위상에 대한 현재 출력 파고율입니다. 출력 파고율은 출력 전류의 최고값 대 RMS(실효치) 값의 비율입니다.
    3. 바이패스를 눌러 상태를 확인합니다.

      바이패스

      선간전압 ph-ph (ph-ph) 현재 선간 바이패스 전압(V)
      전류 각 위상의 현재 바이패스 전류(A)입니다.
      주파수 현재 바이패스 주파수(Hz)
      상전압 ph-N(ph-N)* 현재 위상 대 중성 바이패스 전압(V)입니다.
      총 전력 세 위상 모두에 대한 현재 총 유효 바이패스 전력(kW)입니다.
      전력 각 위상의 현재 바이패스 유효 전력(또는 실제 전력)(kW)입니다. 유효 전력은 하나의 완전한 AC 파형 사이클상의 평균에 따라 한 방향으로 순 에너지 전달을 초래하는 전력 흐름의 부분입니다.
      피크 전류 바이패스 피크 전류(A)입니다.
      역률 각 위상에 대한 현재 바이패스 역률입니다. 역률은 유효 전력 대 피상 전력 비율입니다.
      최대 RMS 전류 현재 최대 RMS 전류
    4. 배터리를 눌러 상태를 확인합니다.

      배터리

      측정치 배터리에서 현재 공급되는 DC 전력(킬로와트, kW)입니다.
      현재 배터리 전압(VDC)입니다.
      현재 배터리 전류(A)입니다. 양 전류는 배터리 충전 중을, 음 전류는 배터리 방전 중을 나타냅니다.
      연결된 온도 센서의 배터리 온도(섭씨 또는 화씨)입니다.
      배터리 배터리가 전압 부족으로 인한 종료 수준에 도달하기까지 남은 시간입니다. 또한 배터리의 충전 수준을 전체 충전 용량 대 비율로 나타냅니다.
      현재 배터리 충전 수준(Ah)입니다.
      구성 배터리 유형을 표시합니다.
      상태 충전기의 일반 상태입니다.
      모드 충전기의 작동 모드(꺼짐, 부동, 부스트, 균등, 순환, 테스트)입니다.
      용량 충전 중 UPS 공칭 전력 정격의 최대 용량 충전(%)입니다.
    5. 온도를 눌러 상태를 확인합니다.

      온도

      UPS 실내 온도 실내 온도는 섭씨 또는 화씨입니다.
      배터리 온도 연결된 배터리 온도 센서의 배터리 온도(섭씨 또는 화씨)입니다.
      습도 UPS 내부에 통합 센서를 기반으로 설치된 전원 모듈의 상대 습도입니다.
      외부 센서. 이름 지정은 네트워크 관리 인터페이스를 통해 설정합니다. 온도 연결된 옵션 온도 센서(AP9335T 및 AP9335TH)의 실내 온도(섭씨 또는 화씨)입니다.
      습도 연결된 옵션 습도 센서(AP9335TH)의 습도(%)입니다.
    6. 전원 모듈을 눌러 상태를 확인합니다. 보기에 각 전원 모듈 여부와 상태 기호가 표시됩니다.

      파워모듈

      전원 모듈 여부 전원 모듈 상태 기호(그림에서는 회색)
      검은색 선: 전원 모듈 PMx가 있음
      녹색: 전원 모듈에 대한 알람이 없습니다.
      회색 선: 전원 모듈 PMx가 없음
      파란색: 전원 모듈에 대한 정보 알람이 있습니다. 화면 오른쪽 상단의 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 여십시오.
       
      노란색: 전원 모듈에 대한 경고 알람이 있습니다. 화면 오른쪽 상단의 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 여십시오.
       
      빨간색: 전원 모듈에 대한 위험 알람이 있습니다. 화면 오른쪽 상단의 알람 상태 기호를 눌러 활성 알람 로그를 여십시오.
    7. 최대 수요 전력 감소를 눌러 상태를 확인합니다.

      최대 수요 전력 감소

      최대 수요 전력 감소 모드 현재 최대 수요 전력 감소 모드가 활성화되어 있는지 또는 비활성화되어 있는지 표시합니다.
      입력 전력 UPS가 사용하는 현재 입력 전력입니다.
      배터리 전력 UPS가 사용하는 현재 배터리 전력입니다.
      최대 수요 전력 감소 모드에서 충전 UPS가 활성 최대 수요 전력 감소 모드에 있는 동안 배터리 충전이 허용되는지 여부를 표시합니다.
      강제 배터리 작동 강제 배터리 작동이 활성화(녹색)되어 있는지 표시합니다.
      충전 상태 배터리의 현재 충전 상태입니다. 최대 수요 전력 감소 모드를 활성화하려면 배터리 충전 상태가 지정된 수준이어야 합니다. 충전 상태가 지정된 최소 수준에 도달하면 최대 수요 전력 감소 모드가 비활성화됩니다.
      남은 시간:
      배터리 작동
      최대 수요 전력 감소 모드

      배터리 작동에 예정된 남은 시간입니다.
      활성 최대 수요 전력 감소 모드에 예정된 남은 시간입니다.
    8. 병렬을 눌러 상태를 확인합니다.

      병렬

      입력 전류 입력 소스에서 공급되는 각 위상의 현재 입력 전류(A)입니다.
      바이패스 전류 바이패스 소스에서 공급되는 각 위상의 현재 바이패스 전류(A)입니다.
      총 출력 전력 병렬 UPS 시스템의 총 출력 전력으로 병렬 시스템의 총 부하 비율 및 총 출력 전력을 kW 및 kVA 단위로 표시합니다.
      출력 전류 각 위상의 현재 출력 전류(A)입니다.
      리던던트 UPS 수 현재 리던던트 UPS의 수입니다.
      리던던시 설정 구성된 리던던시 설정입니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.