990-55222D-019

파워모듈의 상태 LED

파워모듈 전면에 상태 LED가 있어 파워모듈의 상태를 표시합니다.

  • 녹색 LED가 켜져 있는 경우: 파워모듈이 작동 가능합니다.

  • 녹색 LED가 느리게 깜빡거림: 파워모듈이 자체 테스트를 수행 중입니다.

  • 녹색 LED가 빠르게 깜빡거림: 파워모듈이 펌웨어 업데이트를 수행 중입니다.

  • 녹색 LED가 4초 간격으로 빠르게 깜빡임: 파워모듈 사용 스위치가 꺼짐(잠금 해제) 위치에 있습니다.

  • 빨간색 LED가 켜져 있는 경우: 파워모듈이 작동하지 않습니다.

  • 빨간색 LED가 느리게 깜빡거림: 파워모듈의 구성 요소가 종료되었거나, 파워모듈이 자체 테스트를 완료하지 못했거나, 파워모듈과 장치 컨트롤러와의 통신이 끊겼습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.