990-55222D-019

입력 접점 구성

  1. 구성 > 접점 및 릴레이를 누르고 구성할 입력 접점을 선택합니다.
  2. 선택한 입력 접점에 대한 드롭다운 목록에서 기능을 선택합니다.
    없음: 이 입력 접점에 지정된 작업이 없습니다. 발전기에서 UPS 전원 공급: UPS가 발전기로부터 전원을 공급받고 있음을 나타내는 입력입니다. UPS가 발전기를 통해 전원을 공급받는 동안에는 배터리 충전 전류 제한도 선택해야 합니다. 발전기 공급 중 배터리 충전 전력0%(배터리 충전 없음), 10%, 25%, 50%, 75% 또는 100%(최대 배터리 충전)로 설정합니다. 발전기 공급 중 배터리 충전 전력은 이 기능에서만 선택할 수 있습니다.
    접지 오류: 접지 오류가 있음을 나타내는 입력입니다. 배터리 실내 환기 작동 불능: 배터리 실내 환기가 작동 불능임을 나타내는 입력입니다. 입력이 활성화되면 배터리 충전기가 꺼집니다.
    사용자 정의 1: 일반 용도 입력입니다. 외부 배터리 모니터링 오류 감지: 외부 배터리 모니터가 오류를 감지했음을 나타내는 입력입니다. 입력이 활성화되면 UPS는 알람을 울립니다(다른 작업 없음).
    사용자 정의 2: 일반 용도 입력입니다. 고효율 모드 사용 안 함: 이 입력이 활성화되면 UPS는 고효율 모드(ECO 모드 및 eConversion 모드)로 들어갈 수 없거나 활성화된 고효율 모드를 종료합니다.
    외부 에너지 보관 모니터링에서 일반 오류가 감지됨: 외부 에너지 보관 모니터링에서 일반 오류가 감지되었음을 나타내는 입력입니다. 외부 신호로 인해 충전기 꺼짐: 이 입력이 활성화되면 충전기는 외부 장비의 신호(예: 에너지 저장 장치의 신호)에서 꺼집니다.
    외부 에너지 보관 모니터링에서 중대한 오류 감지됨: 외부 에너지 보관 모니터링에서 중대한 오류가 감지되었음을 나타내는 입력입니다. 변압기 온도가 너무 높음: 변압기에 고온 경보가 있음을 나타내는 입력입니다.
    DC 접지 오류: DC 접지 오류가 있음을 나타내는 입력입니다. 배터리에서 정상 작동으로 지연 전환이 활성화되었습니다. 배터리에서 정상 작동으로의 전환이 지연되었음을 나타내는 입력이 활성화되었습니다.
    주의: 이 기능은 Schneider Electric을 통해서만 입력 접점을 구성할 수 있습니다. 이 기능에 대한 입력 접점이 구성되면 특정 입력 접점은 Schneider Electric에 의해서만 다른 기능에 맞게 재구성할 수 있습니다.
  3. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.