990-55222D-019

디스플레이가 작동하지 않는 유지보수 바이패스 작동에서 UPS 시스템 시작

주의: 디스플레이를 작동할 수 있는 경우 항상제어 > 안내 시퀀스로 이동하여 디스플레이에서 UPS 시작 단계를 따르십시오.
  1. 열려 있는 경우 장치 입력 차단 장치 UIB를 닫습니다.
  2. 스태틱 스위치 입력 차단 장치 SSIB(설치된 경우)를 닫습니다.
  3. 바이패스 백피드 차단 장치 BF2(설치된 경우)를 닫습니다.
  4. 배터리 차단 장치를 닫습니다.
  5. 시스템 레벨 컨트롤러의 인버터 켜짐 버튼을 5초간 길게 누릅니다. 이렇게 하면 인버터가 켜지고 UPS가 인버터 작동(eConversion 또는 이중 변환 모드)으로 전환됩니다. 시스템 레벨 컨트롤러의 바이패스 인버터 LED가 초록색으로 표시되는지 확인합니다. UPS 작동 모드별 상태 LED 조명을 참조하십시오.
  6. 장치 출력 차단 장치 UOB를 닫습니다.
  7. 병렬 시스템: 병렬 시스템의 다른 UPS에 대해 1~6단계를 반복합니다.
  8. 병렬 시스템: 시스템 격리 차단 장치 SIB(설치된 경우)를 닫습니다.
  9. 유지보수 바이패스 차단 장치 MBB를 엽니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.