990-55222C-032

เปิดใช้งานโหมดลดกำลังไฟฟ้าสูงสุด

โหมดลดกำลังไฟฟ้าสูงสุด ช่วยให้ UPS ลดการใช้พลังงานจากแหล่งจ่ายไฟหลัก/สาธารณูปโภคในช่วงที่มีการใช้งานโครงข่ายไฟฟ้าสูง และเสริมกำลังให้กับโหลดด้วยพลังงานจากแบตเตอรี่

หมายเหตูู: ต้องเปิดใช้งานโหมดลดกำลังไฟฟ้าสูงสุดในตัวเครื่องโดย Schneider Electric ในระหว่างการกำหนดค่าบริการ เพื่อทำให้สามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้ แต่จะต้องควบคุมผ่านแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ระยะไกล แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ระยะไกลเชื่อมต่อผ่านการเขียนที่มีการป้องกันสำหรับ Modbus ติดต่อ Schneider Electric เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการกำหนดค่า > การโต้ตอบของ UPS ต่อกริด
  2. เลือกโหมดลดกำลังไฟฟ้าสูงสุด หากคุณต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้
  3. แตะ Modbus ที่ได้รับการป้องกัน เพื่อกำหนดค่าคีย์ที่แชร์ล่วงหน้าใหม่สำหรับการเขียนที่มีการป้องกันสำหรับ Modbus Modbus ที่ได้รับการป้องกันเป็นโปรโตคอลแฮนด์เชคแบบสองทิศทางที่เข้ารหัสโดยใช้คีย์แลกเปลี่ยนและรหัสการตรวจสอบสิทธิ์ คำขอเขียนสำหรับการตั้งค่าโหมดลดกำลังไฟฟ้าสูงสุดจากระบบภายนอกจะได้รับการยอมรับโดย UPS เท่านั้น หากผ่านข้อกำหนดจากโปรโตคอลแฮนด์เชค Modbus ที่ได้รับการป้องกัน
  4. แตะ OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?