990-55222D-032

ปิดระบบเพื่อดำเนินการบายพาสการบำรุงรักษาสำหรับระบบ UPS เดี่ยวพร้อมติดตั้งชุดปลดล็อกกุญแจโซลินอยด์ (SKRU)

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้นเท่านั้น
หมายเหตูู: นี่เป็นขั้นตอนทั่วไป ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะที่ให้ไว้กับระบบชุดปลดล็อคกุญแจโซลินอยด์ (SKRU) เสมอ
  1. เลือกการควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส
  2. กดปุ่ม SKRU ค้างไว้ หมุนและถอดกุญแจ A ออกจากอินเทอร์ล็อก SKRU
  3. ใส่กุญแจ A ลงในอินเทอร์ล็อกสำหรับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อซ่อมบำรุงแบบบายพาส MBB และหมุนกุญแจ
  4. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบายพาสการบำรุงรักษา MBB
  5. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุตหน่วย UOB
  6. หมุนและถอดกุญแจ B จากอินเทอร์ล็อกสำหรับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าขาออก UOB
  7. ใส่กุญแจ B ในอินเทอร์ล็อก SKRU แล้วหมุนกุญแจไปยังตำแหน่งล็อก
  8. เลือกควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > ปิดอินเวอร์เตอร์
  9. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี)
  10. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
  11. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตหน่วย UIB
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.