990-55222D-032

บันทึกการตั้งค่า UPS ในอุปกรณ์ USB

หมายเหตูู: UPS สามารถยอมรับการตั้งค่าที่บันทึกมาจาก UPS เครื่องเดียวกันเท่านั้น การตั้งค่าที่บันทึกจาก UPS เครื่องอื่นไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
  1. แตะ การกำหนดค่า > บันทึก/คืนค่า
  2. เปิดฝาด้านหน้า
  3. ใส่อุปกรณ์ USB ของคุณในพอร์ต USB 1 ในส่วนควบคุมระดับระบบ
  4. แตะ บันทึก เพื่อบันทึกการตั้งค่า UPS ปัจจุบันในอุปกรณ์ USB
    หมายเหตูู: อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกจนกว่ากระบวนการบันทึกจะเสร็จสิ้น
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.