990-55222D-032

เริ่มต้นระบบ UPS จากการทำงานซ่อมบำรุงแบบบายพาสด้วยจอแสดงผลที่ใช้งานไม่ได้

หมายเหตูู: หากจอแสดงผลใช้งานได้ ให้ไปที่ ควบคุม > ลำดับที่แนะนำ และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้นระบบ UPS ทุกครั้ง
  1. หากเปิด ให้ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตหน่วย UIB
  2. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี)
  3. ปิดบายพาสอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อป้อนกลับ BF2 (ถ้ามี)
  4. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
  5. กดค้างปุ่มเปิดอินเวอร์เตอร์บนส่วนควบคุมระดับระบบไว้ 5 วินาที วิธีนี้จะเปิดอินเวอร์เตอร์และโอน UPS ไปยังการทำงานอินเวอร์เตอร์ (โหมด eConversion หรือโหมดการแปลงคู่) ตรวจสอบว่าไฟ LED อินเวอร์เตอร์ติดเป็นสีเขียวบนส่วนควบคุมระดับระบบ ดูที่ ไฟ LED สถานะสำหรับโหมดการทำงาน UPS แต่ละโหมด
  6. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุตหน่วย UOB
  7. ในระบบขนาน: ทำตามขั้นตอน 1 ถึง 6 กับเครื่อง UPS อื่น ๆ ในระบบขนาน
  8. ในระบบขนาน: ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อระบบแยก SIB (หากมี)
  9. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบายพาสการบำรุงรักษา MBB
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.