990-55222D-032

กำหนดค่า Modbus

Modbus สามารถกำหนดค่าสำหรับการ์ดการจัดการเครือข่าย (NMC) แบบบูรณาการและเพิ่มเติมได้

  1. แตะ การกำหนดค่า > Modbus และเลือก NMC แบบบูรณาการ เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบบูรณาการ หรือเลือก NMC แบบเพิ่มเติม เพื่อกำหนดค่าการ์ดการจัดการเครือข่ายแบบเพิ่มเติม (ถ้ามี)
  2. กำหนดการตั้งค่าในหน้าแรกสำหรับ NMC ที่เลือก:
    หมายเหตูู: ไม่สามารถเปิดใช้งานโปรโตคอล Modbus RTU และ BACnet MS/TP พร้อมกันได้ หากต้องการตั้งค่า Modbus บนจอแสดงผล ให้ปิดใช้งานการเข้าถึง BACnet MS/TP ผ่านทางเว็บอินเทอร์เฟซหรือ CLI ของการ์ดจัดการเครือข่าย
    1. ลบเครื่องหมายถูกสำหรับ ปิดใช้งาน เพื่อกำหนดค่า Modbus อนุกรม เมื่อเครื่องหมายถูกอยู่ จะไม่สามารถตั้งค่าได้และฟังก์ชันปิดใช้งาน
    2. ตั้งค่า พาริตี้ เป็น ไม่มี, เลขคู่ หรือ เลขคี่
    3. ตั้งค่าบิตจบเป็น 1 หรือ 2
    4. ตั้งค่าอัตรารับส่งเป็น 2400, 9600, 19200 หรือ 38400
    5. ตั้งค่า ID ที่ไม่ซ้ำของเป้าหมาย เป็นจำนวนระหว่าง 1 และ 247
      หมายเหตูู: อุปกรณ์ทุกชิ้นบนบัสจะต้องมีการตั้งค่าเหมือนกัน ยกเว้นที่อยู่ของอุปกรณ์ ID ที่ไม่ซ้ำของเป้าหมาย ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละอุปกรณ์ อุปกรณ์สองเครื่องบนบัสไม่สามารถมีที่อยู่ค่าเดียวกันได้
    6. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณและแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  3. กำหนดการตั้งค่าในหน้าที่สอง:
    1. ลบเครื่องหมายถูกสำหรับ ปิดใช้งาน เพื่อกำหนดค่า TCP Modbus เมื่อเครื่องหมายถูกอยู่ จะไม่สามารถตั้งค่าได้และฟังก์ชันปิดใช้งาน
    2. เลือก พอร์ต 502 หรือ พอร์ต [5000 ถึง 32768]
    3. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
  4. ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อกำหนดค่า NMC อื่น ๆ ตามต้องการ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.