990-55222D-032

กำหนดค่าเอาท์พุต

หมายเหตูู: การกำหนดค่านี้จำเป็นเพื่อให้การทำงานของ UPS ถูกต้อง
  1. แตะ การกำหนดค่า > เอาท์พุต
    1. ตั้งค่า แรงดันไฟฟ้า AC ระหว่างเฟส เป็น 380VAC, 400VAC หรือ 415VAC ตามการกำหนดค่าของคุณ
    2. ตั้งค่าความถี่เป็น 50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0 หรือ 60Hz ±10.0 ตามการกำหนดค่าของคุณ
    3. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ จากนั้นแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  2. ในหน้าถัดไป ตั้งค่าดังนี้:
    1. ตั้งค่า โทเลอแรนซ์ของบายพาสและเอาต์พุต (%) ช่วงโทเลอแรนซ์ของบายพาสและเอาต์พุต (%) คือ +3% ถึง +10% โดยค่าเริ่มต้นคือ +10%
    2. ตั้งค่าการชดเชยแรงดันไฟ (%) แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของ UPS สามารถปรับได้สูงสุด ±3% เพื่อชดเชยความยาวสายไฟต่างๆ โดยค่าเริ่มต้นคือ 0%
    3. ตั้งค่าค่าขีดเริ่มโอเวอร์โหลด (%) ช่วงโอเวอร์โหลดคือ 0% ถึง 100% โดยค่าเริ่มต้นคือ 100%
    4. ตั้งค่า การชดเชยแรงดันไฟของหม้อแปลง (%) ช่วงการชดเชยแรงดันไฟของหม้อแปลงคือ 0% ถึง 3% โดยค่าเริ่มต้นคือ 0% ดู การชดเชยแรงดันไฟของหม้อแปลงเอาต์พุต สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และ ตั้งค่าอินพุต UPS สำหรับการกำหนดค่าที่มีหม้อแปลงเอาต์พุต
    5. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ

การชดเชยแรงดันไฟของหม้อแปลงเอาต์พุต

การชดเชยสำหรับหม้อแปลงเอาต์พุต และทำให้แรงดันเอาต์พุตที่ตกสมดุลนั้นสามารถทำได้ (0-3%)

  1. ยกเลิกการเชื่อมต่อโหลดออกจาก UPS

  2. วัดแรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงที่โหลด 0% และปรับแรงดันไฟฟ้าขาออกของ UPS ด้วยตนเองผ่านการตั้งค่าการชดเชยแรงดันไฟฟ้า (%) เพื่อชดเชยการชดเชยแรงดันไฟฟ้า หากมี

  3. เชื่อมต่อโหลดเข้ากับ UPS

  4. วัดแรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิของหม้อแปลงที่โหลด 0% อีกครั้งและปรับแรงดันไฟฟ้าขาออกของ UPS ด้วยตนเองผ่านการตั้งค่าการชดเชยแรงดันไฟฟ้า (%) เพื่อชดเชยการชดเชยแรงดันไฟฟ้า หากมี (การตั้งค่านี้อธิบายไว้ในหัวข้อฟีเจอร์ "การชดเชยแรงดันไฟฟ้าขาออกที่ปรับได้")

การชดเชยแรงดันไฟหม้อแปลงตามโหลดไฟที่กำหนดนั้นใช้เพื่อทำให้การปรับแรงดันไฟเอาต์พุตคงที่โดยอัตโนมัติใน UPS ตามเปอร์เซ็นต์โหลดเอาต์พุต

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.