990-55222D-032

คืนค่าการตั้งค่า UPS จากอุปกรณ์ USB

หมายเหตูู: UPS สามารถยอมรับการตั้งค่าที่บันทึกมาจาก UPS เครื่องเดียวกันเท่านั้น การตั้งค่าที่บันทึกจาก UPS เครื่องอื่นไม่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้
การตั้งค่าสามารถคืนค่าได้เฉพาะเมื่อ UPS อยู่ในโหมดการทำงานบายพาสซ่อมบำรุงหรือโหมดปิดเท่านั้น
  1. แตะ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิดระบบ UPS หรือ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิด UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
    หมายเหตูู: อย่าเปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าขาเข้า UIB เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการปิดระบบ เนื่องจากการทำเช่นนี้จะตัดไฟไปยังจอแสดงผล
  2. เลือกการกำหนดค่า > บันทึก/คืนค่า
  3. เปิดฝาด้านหน้า
  4. ใส่อุปกรณ์ USB ของคุณในพอร์ต USB 1 ในส่วนควบคุมระดับระบบ
  5. แตะ คืนค่า เพื่อใช้การตั้งค่า UPS ที่บันทึกไว้จากอุปกรณ์ USB รอให้ตัวควบคุมระดับระบบรีบูตโดยอัตโนมัติ
    หมายเหตูู: อย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกจนกว่ากระบวนการคืนค่าจะเสร็จสิ้น
  6. เลือก ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่มต้นระบบ UPS หรือ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > เริ่มต้น UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.