990-55222D-032

แยก UPS เครื่องเดียวในระบบขนาน

ใช้ขั้นตอนนี้ในการปิดเครื่อง UPS หนึ่งตัวในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

หมายเหตูู: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบ UPS ที่เหลือสามารถจ่ายโหลดได้เพียงพอก่อนเริ่มต้นขั้นตอนนี้
หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้นเท่านั้น
  1. ใน UPS นี้ แตะ ควบคุม > ขั้นตอนตามแนวทาง > ปิด UPS ในระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏบนจอแสดงผล
  2. ขั้นตอนการปิดเครื่องทั่วไป:
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนตามแนวทาง โดยเฉพาะของระบบของคุณเสมอ
    1. บน UPS นี้ เลือก ควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > ปิดอินเวอร์เตอร์ หรือกดค้างปุ่มปิดอินเวอร์เตอร์บนส่วนควบคุมระดับระบบไว้ 5 วินาที
    2. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อหน่วยเอาท์พุต UOB สำหรับ UPS นี้
    3. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี) สำหรับ UPS นี้
    4. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่สำหรับ UPS นี้
    5. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตหน่วย UIB สำหรับ UPS นี้
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.