990-55222D-032

เริ่มการทดสอบแบตเตอรี่

สิ่งที่ต้องทำก่อน:

  • อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ถูกปิด

  • ไม่มีการแจ้งเตือนที่สำคัญ

  • จะต้องมีแหล่งจ่ายไฟแบบบายพาสให้ใช้งาน

  • ต้องมีการดำเนินการบายพาสแบบสแตติก

  • จะมีการชาร์จแบตเตอรี่เกินกว่า 50%

  • ระยะเวลาใช้งานจะต้องมีมากกว่า 4 นาที

  • โหมดการทำงานจะต้องเป็นโหมดทำงานปกติ ECOnversion หรือ ECO

  • โหมดการทำงานของระบบจะต้องเป็นโหมดอินเวอร์เตอร์ ECOnversion หรือ ECO

คุณสมบัตินี้จะทำการทดสอบแบตเตอรี่หลายรายการ เช่น ตรวจสอบฟิวส์ขาด และตรวจหาแบตเตอรี่ไฟอ่อน การทดสอบแบตเตอรี่มีอยู่ 2 ประเภท (ตามความจุหรือแรงดันไฟฟ้า/เวลา) ซึ่งตั้งค่าได้ในระหว่างการกำหนดค่าแบตเตอรี่ ดูรายละเอียดใน กำหนดค่าโซลูชันแบตเตอรี่ การทดสอบแบตเตอรี่ตามความจุสามารถกำหนดเวลาให้ทำงานโดยอัตโนมัติเป็นรอบเวลาต่างๆ ได้ (ตั้งแต่รายสัปดาห์และไปจนถึงหนึ่งปีต่อครั้ง)

  1. เลือก การซ่อมบำรุง > แบตเตอรี่ > เริ่มต้นทดสอบ
  2. แตะ ตกลง บนหน้าจอยืนยัน
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.