990-55222D-032

การสตาร์ทจากการทำงานบายพาสการบำรุงรักษาสำหรับระบบ UPS เดี่ยวที่มีการติดตั้งชุดปลดล็อคกุญแจโซลินอยด์ (SKRU)

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟแสดงสถานะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องสว่างขึ้นเท่านั้น
หมายเหตูู: นี่เป็นขั้นตอนทั่วไป ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเฉพาะที่ให้ไว้กับระบบชุดปลดล็อคกุญแจโซลินอยด์ (SKRU) เสมอ
  1. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออินพุตหน่วย UIB
    จอแสดงผลจะเปิดขึ้น ขั้นตอนการรีบูตเครื่องจะใช้เวลาประมาณสามนาที
  2. ปิด SSIB อุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่่อสแตติกสวิตซ์ขาเข้า (ถ้ามี)
  3. ปิดบายพาสอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อป้อนกลับ BF2 (ถ้ามี)
  4. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่
  5. เลือกการควบคุม > โหมดการทำงาน > ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส
  6. กดปุ่ม SKRU ค้างไว้ หมุนและถอดกุญแจ B ออกจากอินเทอร์ล็อก SKRU
  7. ใส่กุญแจ B ในอินเทอร์ล็อกสำหรับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้าขาออก UOB และหมุนกุญแจ
  8. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเอาท์พุตหน่วย UOB
  9. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อบายพาสการบำรุงรักษา MBB
  10. หมุนและถอดกุญแจ A จากอินเทอร์ล็อกสำหรับอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อซ่อมบำรุงแบบบายพาส MBB
  11. ใส่กุญแจ A ในอินเทอร์ล็อก SKRU แล้วหมุนกุญแจไปยังตำแหน่งล็อก
  12. เลือก ควบคุม > อินเวอร์เตอร์ > เปิดอินเวอร์เตอร์
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.