990-55222D-032

ไฟ LED สถานะสำหรับโหมดการทำงาน UPS แต่ละโหมด

หากจอแสดงผลไม่สามารถใช้งานได้ คุณสามารถดูโหมดการทำงานของ UPS ได้จากสถานะไฟ LED บนส่วนควบคุมระดับระบบ

  • ไฟ LED สีเขียวหมายความว่าฟังก์ชันทำงาน

  • ไฟ LED ไม่ติดหมายความว่าฟังก์ชันไม่ทำงาน

  • ไฟ LED สีแดง (สีเทาในภาพ) หมายความว่าฟังก์ชันใช้งานไม่ได้หรือฟังก์ชันมีการเตือน

การแปลงสองครั้ง (การทำงานปกติ)
โหมด eConversion
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ในระบบแหล่งจ่ายคู่ที่การบายพาสใช้งานได้)
การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่ (ในระบบแหล่งจ่ายเดี่ยวหรือระบบแหล่งจ่ายคู่ที่การบายพาสใช้งานไม่ได้)
การทำงานบายพาสสถิตที่ร้องขอ
การทำงานบังคับการบายพาสแบบสถิต
โหมด ECO
การทำงานการบายพาสแบบสถิตรอ


โหมดปิด
 
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.