990-55222C-025

Włączanie trybu ograniczenia mocy szczytowej

Tryb ograniczenia mocy szczyt. pozwala zasilaczowi UPS zmniejszyć moc pobieraną z głównego źródła zasilania w okresach szczytowego obciążenia i uzupełnić zasilanie obciążenia energią z baterii.

UWAGA: Tryb ograniczenia mocy szczytowej musi zostać włączony lokalnie przez firmę Schneider Electric podczas dokonywania konfiguracji usługi, aby udostępnić tę funkcję. Należy nią jednak sterować za pomocą aplikacji oprogramowania do pracy zdalnej. Ta zdalna aplikacja jest łączona za pośrednictwem ochrony zapisu dla protokołu Modbus. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcję Konfiguracja > Zasilacz sieci UPS.
  2. Wybierz Tryb ograniczenia mocy szczytowej, jeśli chcesz włączyć tę funkcję.
  3. Naciśnij przycisk Chroniony Modbus, aby ponownie skonfigurować klucz PSK chronionego zapisu dla protokołu Modbus. Chroniony Modbus to szyfrowany dwukierunkowy protokół uzgadniania wykorzystujący klucze wymiany i kody uwierzytelniające. Żądania zapisu ustawień trybu ograniczenia mocy szczytowej z systemu zewnętrznego są akceptowane przez zasilacz UPS tylko wtedy, gdy spełniają wymagania protokołu uzgadniania Chroniony Modbus.
  4. Stuknij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?