990-55222D-032

ตั้งค่าอินพุต UPS

หมายเหตูู: การกำหนดค่านี้จำเป็นเพื่อให้การทำงานของ UPS ถูกต้อง
  1. แตะ การกำหนดค่า > UPS
    1. ตั้งค่า การกำหนดค่าหลัก เป็น แหล่งจ่ายเดียว หรือ แหล่งจ่ายคู่
    2. เลือก การเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ ถ้าคุณต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ เมื่อเปิดใช้งานการเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ อินเวอร์เตอร์จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันอินพุตกลับมา หลังจากการปิดระบบเนื่องจากแบตเตอรี่หมด
      หมายเหตูู: ไม่อนุญาตให้ใช้การเริ่มต้นอัตโนมัติของอินเวอร์เตอร์ในระบบคู่ขนาน
      อันตราย
      อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ระเบิด หรือไฟกระชาก
      ดำเนินการ Lockout/Tagout ที่ถูกต้องเสมอก่อนทำงานกับ UPS UPS ที่เปิดใช้งานการเริ่มต้นอัตโนมัติจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติเมื่อจ่ายคืนไฟเมน
      การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
    3. ตั้งค่า หม้อแปลงปัจจุบัน เป็น ไม่มีหม้อแปลงปัจจุบัน , หม้อแปลงอินพุต, หม้อแปลงเอาต์พุต, หรือหม้อแปลงอินพุตและเอาต์พุต
    4. ตั้งค่าการทำงานซ้ำของโมดูลไฟฟ้าเป็น N+0 หรือ N+1*
    5. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ จากนั้นแตะที่สัญลักษณ์ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไป
  2. ในหน้าถัดไป คุณสามารถดูการตั้งค่าต่อไปนี้ได้:
    1. ดูว่าเปิดใช้งานขีดจำกัดกระแสอินพุตที่กำหนดเองถูกปิดใช้งานหรือเปิดใช้งาน เมื่อเปิดใช้งานขีดจำกัดกระแสอินพุตที่กำหนดเอง เมื่อเปิดใช้งานแล้ว กระแสอินพุตจะถูกจำกัดให้อยู่ในค่าสูงสุดที่ตั้งไว้ในขณะที่ UPS อยู่ในการทำงานของอินเวอร์เตอร์ คุณสมบัตินี้สามารถเปิดใช้งานและกำหนดค่าได้โดยบริการของ Schneider Electric เท่านั้น
    2. ดูการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัดกระแสไฟเข้าสูงสุดในการทำงานของอินเวอร์เตอร์ (A)
    3. ดูการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัดกระแสอินพุตสูงสุดในการทำงานอินเวอร์เตอร์ขณะเปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (A)
    4. แตะ ตกลง เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.