990-55222D-032

กำหนดค่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ

หมายเหตูู: การกำหนดค่านี้จำเป็นเพื่อให้การทำงานของ UPS ถูกต้อง
  1. แตะ การกำหนดค่า > เบรกเกอร์
  2. แตะอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันในแผนภาพจำลองเพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่มีอยู่ในระบบ UPS สี่เหลี่ยมที่มี หมายความว่า มีอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออยู่ ช่องว่าง หมายความว่า ไม่มีอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อ การมีอยู่ของ BF2 สามารถกำหนดค่าได้โดย Schneider Electric Service เท่านั้น
    หมายเหตูู: UPS สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ที่ถอดแบตเตอรี่ออกได้สูงสุดสี่เครื่องในโซลูชันแบตเตอรี่ แผนภาพจำลองจะแสดงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ BB เพียงหนึ่งตัว แม้ว่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่จะถูกเชื่อมต่อและกำหนดค่าเพื่อเฝ้าตรวจสอบก็ตาม หากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นปิด หากอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ที่เฝ้าตรวจสอบทุกตัวอยู่ในตำแหน่งเปิด BB ในแผนภาพจำลองจะแสดงเป็นเปิด
  3. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.