EIO0000004351_01

Buzzer

Attiva o disattiva il suono che viene emesso quando si effettuano operazioni al tocco.

Predefinito: On

Quando questo prodotto viene collegato a un panel PC di Tipo Harmony P6:
Viene visualizzata solo l'icona del Extend Display.

Quando questo prodotto viene collegato a un panel PC di Tipo Harmony P6:
Appare un'icona per ciascun display collegato. Quando si seleziona un'icona, il display associato a quella icona lampeggia, così si può identificare il visualizzatore va configurato.

Front Display: Pannello Tipo Harmony P6
Extend Display: Questo prodotto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?