EIO0000004351_01

Contenuto della confezione

Verificare che tutte voci qui elencate siano presenti nella confezione.

NOTA: Questo prodotto è stato confezionato con la massima attenzione alla qualità. In presenza di eventuali danni o qualora si riscontrasse la mancanza di alcuni componenti, rivolgersi immediatamente al distributore locale.
  1. Serie FP6000: 1

  2. Guarnizione d'installazione: 1 (fissata al prodotto)

  3. Fissaggi d'installazione (fissata al prodotto):

    • 4 pezzi (per HMIFP6600TMD, HMIFP6500WCD e HMIFP6600WCD)

    • 8 pezzi (per HMIFP6700TMD, HMIFP6700WCD, HMIFP6800WCD e HMIFP6900WCD)

  4. Connettore di alimentazione CC: 1

  5. Morsetto serracavo USB (Tipo B):1 set (1 staffa, 2 viti e 1 fascetta)

Versione prodotto e codice QR del manuale

È possibile identificare la versione del prodotto (PV) dalla targhetta del prodotto.

Con il codice QR sulla targhetta del prodotto si può controllare anche il contenuto del presente manuale. Verificare la posizione del seguente codice QR e fare riferimento al manuale.

  1. Questo contrassegno indica che si può fare riferimento a questo manuale utilizzando il codice QR e che bisogna utilizzare filo di rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori. Fare riferimento a Cablaggio dell'alimentazione.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?