EIO0000004351_01

Specifiche del sistema

Per la comunicazione dati tramite touch fra questo prodotto e l'host e per la regolazione del display, il driver e le utility di comunicazione devono essere installati sull'host.

Scaricare le Harmony P6 e Harmony FP6 Utility dal seguente URL. Il driver sarà installato automaticamente quando viene installata la utility.
www.se.com

NOTA: Controllare regolarmente le informazioni sulla versione più recente dell'utility e tenere sempre aggiornato il Launcher.

Sistema operativo

I sistemi operativi supportati sono elencati nel sito web dal quale si possono scaricare le utility per questo prodotto.

Utility

Le utility che si possono usare per questo prodotto sono le seguenti: Per maggiori informazioni sulle seguenti utility, fare riferimento a Launcher.

Launcher:

  • Buzzer

  • Brightness

  • Calibration

  • Front USB

  • Touch Mode

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?