EIO0000004351_01

Front USB

Attiva/disattiva la porta USB frontale sul Display Module.

Predefinito: Off (disattivato)

Quando questo prodotto viene collegato a un panel PC di Tipo Harmony P6:
Viene visualizzata solo l'icona del Extend Display.

Quando questo prodotto viene collegato a un panel PC di Tipo Harmony P6:
Appare un'icona per ciascun display collegato. Quando si seleziona un'icona, il display associato a quella icona lampeggia, così si può identificare il visualizzatore va configurato.

Front Display: Pannello Tipo Harmony P6
Extend Display: Questo prodotto

NOTA:
  • Se la USB anteriore è abilitata, aumenta il rischio di accessi non autorizzati e di infezione con software dannoso. Disabilitare la USB anteriore dopo l'uso.

  • Nei modelli senza porta USB anteriore, questa impostazione è disabilitata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?