EIO0000004351_01

Specifiche di tutte le interfacce

Interfaccia USB (Tipo A)*1 Connettore USB 2.0 (Tipo A) x 1
Tensione di alimentazione 5 Vcc ±5%
Corrente di alimentazione massima 500 mA
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
Interfaccia USB (Tipo B) Connettore USB 2.0 (Tipo B) x 1
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
Interfaccia ingresso DVI-D Connettore DVI-D 24 pin (presa) x 1
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)

*1 Solo HMIFP600TMD.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?