EIO0000004351_01

Progettazione del sistema

Questo prodotto è un monitor industriale per PC dotato di pannello touch.
Questa sezione descrive la configurazione del sistema con questo prodotto e le apparecchiature periferiche.
NOTA:
  • Collegare sia le interfacce DVI-D e USB (Tipo B) di questo prodotto all'host.

  • Solo HMIFP600TMD hanno un'interfaccia frontale USB (Tipo A). Per attivare l'uso dell'interfaccia USB (Tipo A), bisogna collegare l'interfaccia USB (Tipo B) all'host tramite cavo USB.

*1 Riceve il segnale di immagine dall'host.

*2 Invia i dati del pannello touch all'host.

*3 Solo HMIFP600TMD.

*4 Fare riferimento a Accessori.

*5 Far riferimento al nostro sito.
www.se.com

*6 Evitare di utilizzare host o cavi che non siano conformi ai seguenti standard per interfaccia. In caso contrario, il prodotto potrebbe non funzionare correttamente.

DVI: Digital Visual Interface Rev.1.0
DP: VESA DisplayPort Standard Version 1, Revision 3 (DP1.3) o successiva
HDMI: High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.0 o successiva
USB: Universal Serial Bus Version 2.0 o successiva

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?