EIO0000004351_01

Pannello touch

  HMIFP600TMD HMIFP600WCD
Tipo di pannello touch Film resistivo (analogico) Pannello di tipo capacitivo con filtro antirumore ottimizzato
Punti di tocco Multitocco (tocco a due punti) Multitocco (tocco a due punti)
Durata del pannello touch 10 milione di volte o superiore 10 milione di volte o superiore
Modalità touch Non applicabile

Standard mode (modalità standard), water detection mode (modalità rilevamento acqua), glove mode (modalità guanto)

NOTA: Per informazioni, fare riferimento a Touch Mode.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?