Certificazioni e Standard
Le certificazioni e gli standard elencati di seguito ne potrebbero
contenere alcune ancora non acquisite. Controllare il marchio del
prodotto e il seguente URL per gli ultimi aggiornamenti di acquisizione.
www.se.com
Agenzie di certificazione
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 61010-2-201 e CSA C22.2 N°61010-2-201, per apparecchiature di controllo industriale per uso in ubicazioni generiche
-
Underwriters Laboratories Inc., UL 121201 e CSA C22.2 N°213, per apparecchiature di controllo industriale per uso in Classe I, Divisione 2 ubicazioni a rischio (classificate)
-
IECEx / ATEX per uso in zona 2 gas / zona 22 polvere
-
DNV*1
*1 Il modello wide da 22 pollici non è certificato DNV.
Standard di conformità
Europa:
CE
-
Direttiva 2014/30/EU (EMC)
UKCA
-
Regolamento SI 2016 n. 1101
-
Regolamento SI 2016 n. 1091
-
Regolamento SI 2016 n. 1107
Australia:
-
RCM
Corea:
-
KC
Sostanze pericolose
Il prodotto è stato progettato per essere conforme alle normative ambientali seguenti, anche se questo prodotto potrebbe non rientrare direttamente nel campo di applicazione della normativa:
-
RoHS, Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU
-
RoHS Cina, Standard GB/T 26572
-
REACH regulation EC 1907/2006
Fine vita (RAEE, Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
L'apparato contiene schede elettroniche, che dovranno essere smaltite con le specifiche modalità di trattamento. L'apparato contiene celle e/o batterie che quando sono esaurite e al termine della vita utile dovranno essere raccolte e smaltite separatamente (Direttiva 2012/19/EU).
Per estrarre le celle e le batterie dal prodotto, far riferimento a Manutenzione. Queste batterie non contengono materiali pesanti aventi percentuale in peso superiore alla soglia specificata dalla Direttiva europea 2006/66/EC.