EIO0000004351_01

Avvio di Launcher

Launcher è una utility che è possibile configurare per avviare programmi e impostazioni. Il Launcher consente di settare le diverse impostazioni mediante l'uso di icone direttamente dal pannello, con cui visualizzare le varie impostazioni registrate.

Scaricare le Harmony P6 e Harmony FP6 Utility dal seguente URL e installarle sull'host collegato al prodotto.
www.se.com

Dopo l'installazione, viene creata sul desktop un'icona di accesso rapido. È possibile avviare Launcher dall'icona di accesso rapido.

Quando il Launcher è installato su un host diverso da Harmony P6:

Quando il Launcher è installato su Harmony P6:

NOTA:
  • Quando il Launcher è già installato su un host, il Launcher esistente viene sovrascritto. Se si è usato Edit per personalizzare il Launcher, impostarlo di nuovo.

  • Quando si installa questo Launcher su un prodotto che il Launcher pre-installato, controllare anche la descrizione delle utility nel manuale dell'host.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?