Precauzioni sulla tensione di alimentazione
PERICOLO |
|---|
|
RISCHIO DI CORTOCIRCUITO,
INCENDIO O FUNZIONAMENTO ANOMALO DELLE APPARECCHIATURE
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Miglioramento dell'immunità a disturbi e sovracorrenti
-
Il cavo di alimentazione dell'apparato non dovrebbe essere avvolto o tenuto vicino alle linee principali del circuito (alta tensione, alta corrente). Le linee di alimentazione o le linee di Ingresso/Uscita e i loro vari sistemi dovrebbero essere tenute separati. Se le linee di alimentazione non possono essere collegate con un sistema separato, utilizzare cavi schermati per le linee di Ingresso/Uscita.
-
Il cavo di alimentazione dovrà essere il più corto possibile e attorcigliare i fili (cablaggio a coppie intrecciate) fino in fondo sul lato dell'alimentatore.
-
Se ci fosse un livello di disturbi eccessivo sulla linea di alimentazione, è necessario ridurne l'impatto tramite l'installazione di un filtro antidisturbi, prima di accendere l'alimentazione.
-
Collegare un dispositivo di protezione da sovratensioni per gestire queste ultime.
-
Per aumentare la resistenza al rumore, fissare un anello di ferrite sul cavo di alimentazione.
Collegamenti alimentatore
-
Quando si alimenta di corrente questo prodotto, collegarla come mostrato qui di seguito.
-
Utilizzare il circuito SELV (Safety Extra-Low Voltage) e il circuito LIM (Limited Energy) per l'input CC.
-
Di seguito si mostra il collegamento di un dispositivo di protezione da sovratensioni:
-
Aggiungere un dispositivo di protezione da sovratensioni per evitare danni all'apparato per sovratensione indotta dai fulmini, proveniente dall'elevato campo elettromagnetico generato dalla scarica diretta del fulmine.
Si consiglia vivamente di collegare il cavo di massa di questo prodotto su una posizione vicina al terminale di massa del dispositivo di protezione da sovratensioni.
Ci si aspetta un effetto sul prodotto, a causa delle fluttuazioni nel potenziale di massa quando si presenta un grande aumento di flusso di energia elettrica sulla massa del parafulmine, al momento della scarica del fulmine. Prevedere uno spazio sufficiente tra il punto di massa del parafulmine e il punto di massa del dispositivo di protezione da sovratensioni.
PERICOLO