EIO0000004352_01

FP6 System

显示显示器的实用程序和固件版本。

当本产品连接到 Harmony P6 面板类型时,首先会显示一个图标,用来选择目标显示器。当选择一个图标时,相关的显示器会闪烁,因此您可以识别要确认版本的显示器。

Front Display: Harmony P6 面板类型
Extend Display: 本产品

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?