EIO0000004352_01

维护附件

产品名称

产品编号

说明

安装垫圈

12 英寸

HMIZD56

当产品安装在一个实心面板中时用于防尘和防潮 (1 个)

15 英寸

HMIZD57

10 英寸宽屏

HMIZD55W

12 英寸宽屏

HMIZD56W

15 英寸宽屏

HMIZX57W

19 英寸宽屏

HMIZCWG8W1

22 英寸宽屏

HMIZCWG9W1

配备可固定螺钉的DC电源供应连接器

HMIZCCNDC1

连接直流电源电缆的连接器 (5 个/组)

安装紧固件

HMIZCAF1

 (4 件/套)

USB 紧固夹 B 型 (1 端口)

HMIYFPCLUSB

用于防止 B 型 USB 电缆断开的紧固夹 (5 件/套)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?