Strukturelle Kenndaten
HMIFP6●00TMD
|
Erdung |
Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden). |
|
|
Kühlungsmethode |
Natürliche Luftzirkulation |
|
|
Struktur *1 |
IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur für Innenbereich), Type 12, Type 13 HINWEIS: An der
Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse
und wenn nicht der USB-Eingang der Front verwendet wird.
|
|
|
Außenmaße (B x H x T) |
HMIFP6600TM |
315 x 241 x 67,5 mm (12,4 x 9,49 x 2,66 in) |
| HMIFP6700TM |
397 x 296 x 67,5 mm (15,63 x 11,65 x 2,66 in) |
|
|
Plattenauschnittmaße (B x H)*2 *3 |
HMIFP6600TM |
301,5 x 227,5 mm (11,87 x 8,96 in) |
| HMIFP6700TM |
383,5 x 282,5 mm (15,1 x 11,12 in) |
|
|
Gewicht |
HMIFP6600TM |
3,6 kg (8,0 lb) oder weniger |
| HMIFP6700TM |
4,9 kg (10,8 lb) oder weniger |
|
*1 Die Front dieses Produkts, das in einem Schaltpult installiert ist, wurde unter Bedingungen getestet, die den in den Kenndaten aufgeführten Standards entsprechen. Auch wenn der Widerstand dieses Produkts diesen Standards entspricht, können Öle, die keine Auswirkung auf das Produkt haben sollten, möglicherweise das Pult beschädigen. Dies kann in Bereichen vorkommen, in denen entweder Öldämpfe vorhanden sind, oder wo Niedrigviskose-Schneidöle für längere Zeit an diesem Produkt haften. Wenn die Frontschutzschicht bzw. das Abdeckglas des Geräts ablöst, können diese Bedingungen dazu führen, dass Öl in das Gerät dringt, und es werden gesonderte Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. Nicht-zugelassene Öle können außerdem zu Deformierungen oder Korrosionen des Schutzes der Frontseite führen. Überprüfen Sie daher vor der Installation des Geräts die in der für das Produkt vorgesehenen Betriebsumgebung vorherrschenden Bedingungen.
Wenn die Installationsdichtung für längere Zeit verwendet wird, oder wenn das Produkt und seine Dichtung von der Tafel entfernt werden, ist der ursprüngliche Schutz nicht gewährleistet. Um die ursprüngliche Schutzart aufrecht zu erhalten, muss die Installationsdichtung regelmäßig ausgetauscht werden.
*2 Hinsichtlich dimensionaler Toleranzen sind +1/-0 mm (+0,04/-0 in) und R im Winkel unter R3 (R0,12 in).
*3 Selbst wenn sich die Wanddicke innerhalb des empfohlenen Bereichs für den „Abmessungen des Schalttafelausschnitts“ befindet, kann es je nach Gerätewandmaterial, größe und Montageort dieses Produkts und anderer Geräte zu Verformungen kommen. Um einer solchen Verformung vorzubeugen, muss die Montageoberfläche möglicherweise verstärkt werden.
HMIFP6●00WCD
|
Erdung |
Funktionserdung: Erdungswiderstand von 100 Ω oder weniger, Erdungsdraht mit Querschnitt von mindestens 2 mm2 (AWG 14) oder gemäß der in Ihrem Land geltenden Norm (SG und FG sind im Produkt miteinander verbunden). |
|
|
Kühlungsmethode |
Natürliche Luftzirkulation |
|
|
Struktur *1 |
IP66F, IP67F, UL 50/50E, Typ 1, Typ 4X (nur Innenbereich), Typ 12, Typ 13 HINWEIS: An der
Front bei ordnungsgemäßer Montage in einem Gehäuse.
|
|
|
Außenmaße (B x H x T) |
HMIFP6500WC |
268,5 x 198,5 x 67,5 mm (10,57 x 7,81 x 2,66 in) |
| HMIFP6600WC |
308,5 x 230,5 x 67,5 mm (12,15 x 9,07 x 2,66 in) |
|
| HMIFP6700WC |
408 x 264 x 67,5 mm (16,06 x 10,39 x 2,66 in) |
|
| HMIFP6800WC |
463,6 x 293,6 x 69,5 mm (18,25 x 11,56 x 2,74 in) |
|
| HMIFP6900WC |
532,6 x 330,6 x 69,5 mm (20,97 x 13,02 x 2,74 in) |
|
|
Plattenauschnittmaße (B x H)*2*3 |
HMIFP6500WC |
255 x 185 mm (10,04 x 7,28 in) |
| HMIFP6600WC |
295 x 217 mm (16,14 x 8,54 in) |
|
| HMIFP6700WC |
394 x 250 mm (15,51 x 9,84 in) |
|
| HMIFP6800WC |
449,5 x 279,5 mm (17,7 x 11,0 in) |
|
| HMIFP6900WC |
518,5 x 316,5 mm (20,41 x 12,46 in) |
|
|
Gewicht |
HMIFP6500WC |
3,2 kg (7,1 lb) oder weniger |
| HMIFP6600WC |
3,9 kg (8,6 lb) oder weniger |
|
| HMIFP6700WC |
5,3 kg (11,9 lb) oder weniger |
|
| HMIFP6800WC |
6,3 kg (13,9 lb) oder weniger |
|
| HMIFP6900WC |
8,0 kg (17,7 lb) oder weniger |
|
*1 Die Front dieses Produkts, das in einem Schaltpult installiert ist, wurde unter Bedingungen getestet, die den in den Kenndaten aufgeführten Standards entsprechen. Auch wenn der Widerstand dieses Produkts diesen Standards entspricht, können Öle, die keine Auswirkung auf das Produkt haben sollten, möglicherweise das Pult beschädigen. Dies kann in Bereichen vorkommen, in denen entweder Öldämpfe vorhanden sind, oder wo Niedrigviskose-Schneidöle für längere Zeit an diesem Produkt haften. Wenn die Frontschutzschicht bzw. das Abdeckglas des Geräts ablöst, können diese Bedingungen dazu führen, dass Öl in das Gerät dringt, und es werden gesonderte Schutzmaßnahmen vorgeschlagen. Nicht-zugelassene Öle können außerdem zu Deformierungen oder Korrosionen des Schutzes der Frontseite führen. Überprüfen Sie daher vor der Installation des Geräts die in der für das Produkt vorgesehenen Betriebsumgebung vorherrschenden Bedingungen.
Wenn die Installationsdichtung für längere Zeit verwendet wird, oder wenn das Produkt und seine Dichtung von der Tafel entfernt werden, ist der ursprüngliche Schutz nicht gewährleistet. Um die ursprüngliche Schutzart aufrecht zu erhalten, muss die Installationsdichtung regelmäßig ausgetauscht werden.
*2 Hinsichtlich dimensionaler Toleranzen sind +1/-0 mm (+0,04/-0 in) und R im Winkel unter R3 (R0,12 in).
*3 Selbst wenn sich die Wanddicke innerhalb des empfohlenen Bereichs für den „Abmessungen des Schalttafelausschnitts“ befindet, kann es je nach Gerätewandmaterial, größe und Montageort dieses Produkts und anderer Geräte zu Verformungen kommen. Um einer solchen Verformung vorzubeugen, muss die Montageoberfläche möglicherweise verstärkt werden.
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
| HINWEIS |
|---|
|
BESCHÄDIGUNG VON GERÄTEN
Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht
aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
| HINWEIS |
|---|
|
LAGERUNG UND
BETRIEB AUSSERHALB DER SPEZIFIKATIONEN
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
| HINWEIS |
|---|
|
ALTERN DER DICHTUNG
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|